Effiziente Straßenreparatur durch optimierte Antriebstechnik

Effiziente Straßenreparatur durch optimierte Antriebstechnik

100-fach längere Lebensdauer:
Effiziente Straßenreparatur durch optimierte Antriebstechnik


Ein britisches Unternehmen, das mit dem Spritzinjektionsverfahren einen neuen Ansatz zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßen entwickelt hat, hatte Probleme mit dem Keilriemen am Motor seiner Straßenreparaturmaschine. Der Riemen hielt nur 250 Stunden, und es kam zu einer starken Abweichung in der Ausrichtung der Umlenkrolle, wodurch der Riemen bei hoher Geschwindigkeit von den Riemenscheiben sprang.

Der Gates Quad-Power® 4 muss hingegen nur alle 25.000 Stunden gewechselt werden – das entspricht einer 100-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zum zuvor verwendeten Riemen. Darüber hinaus sind Gates Quad Power Riemen energieeffizient und kostensparend, wodurch sich neben der hohen Betriebssicherheit auch die Wirtschaftlichkeit der Maschine deutlich verbessert. Aufgrund des geringeren Wartungsaufwands berechnete der Kunde Einsparungen von 4.950 £ pro Fahrzeug über einen Zeitraum von 3 Jahren.

Nachdem Gates bei der Neugestaltung des Spannsystems mitgewirkt hatte, traten im Leerlauf keine Vibrationen mehr auf und der Motor lief auch bei Geschwindigkeitswechseln reibungslos weiter.